à l'aide de votre souris ou de votre clavierdoigt.
Les études montrent que l'utilisation d'un éclairage LED et d'une ambiance dynamique augmente de 5 à 40% le panier moyen et augmente le taux de transformation (principalement au niveau des cabines d'essayage).
Découvrir nos solutionsGrâce au contrôleur spaceLYnk, le pilotage de l'éclairage, du chauffage et de la climatisation est facile et ce depuis un smartphone, une tablette ou un pc. De plus, le suivi énergétique est possible (courbes de consommations..) et la maintenance est efficace grâce aux fonctions d'alarming...
Découvrir nos solutionsLe nouveau contrôleur intelligent SE8300 permet la régulation de terminaux tels que les ventilo-convecteurs, Pacs etc.
Découvrir nos solutionsLa sonde de température et humidité avec décalage consigne LSS226172 permet de mesurer la température ambiante et l’humidité.
Découvrir nos solutionsLe contrôleur UN2 est idéal pour la gestion et l’expertise énergétique des sites via une interface Web, ainsi que pour la régulation et la gestion du confort.
Découvrir nos solutionsLe relai Enocean est capable d'ouvrir et/ou de fermer une alimentation électrique. Ici il contrôle une source lumineuse LED (Ruban RGB) faisant partie de la solution Lucibel.
Découvrir nos solutionsLe volet roulant est contrôlé par un relais EnOcean de la solution SmartStruxure Lite.
Découvrir nos solutionsPermet de détecter et de monitorer la présence d'un résident.
Découvrir nos solutionsLe controleur joue le rôle de passerelle et d'intelligence "domotique" (informe les relais EnOcean des actions).
Découvrir nos solutionsE-lio box est le cœur de la solution E-lio. C'est une plateforme de services qui interagissent avec de nombreux objets et capteurs, et permettant de rester en contact permanent avec ses proches et les professionnels du quotidien
Découvrir nos solutionsLa télévision sert d'interface pour le résident. Elle lui permet, avec l'aide de la télécommande de contrôler toute la domotique de l'appartement, de téléphoner et de s'informer sur la vie de l'établissement (activités, menus...).
Découvrir nos solutionsLa webcam permet pendant un appel d'être vu par l'interlocuteur.
Découvrir nos solutionsLa télécommande permet de piloter toutes les fonctionnalités de l'appartement (alarmes, ouvrants, éclairage…) et contrôle toutes les fonctions E-lio disponibles.
Découvrir nos solutionsGrâce à l’afficheur face avant tableau FDM128, toutes les informations de l’installation sont visibles sur un écran tactile couleur.
Découvrir nos solutionsAvec la gamme d'appareillage Odace, place à vos idées !
Découvrir nos solutionsGrâce à la gamme de disjoncteurs Compact NSX, toute la collecte d’information est nativement intégrée dans la protection électrique.
Découvrir nos solutionsGrâce à l’interface communicante pour produits modulaire Smartlink, il est possible de collecter et d’agir sur les charges.
Découvrir nos solutionsGrâce à la gamme complète de compteurs d’énergie iEM3000, la collecte de données énergétique (kWh) peut se faire en direct jusqu’à 125A.
Découvrir nos solutionsSmartPanels est le cœur d’une distribution électrique connectée :
Le capteur multifonctions CLMF permet la réception et l'émission de radiofréquence des télécommandes et Tags Gilif, la détection de présence et la mesure des niveaux de luminosité ambiante (1er et second jour).
Découvrir nos solutionsLe boîtier de contrôle Stibil RC242TGV est destiné à la commande de l'ensemble des éléments de confort d'une zone géographique d'un espace de bureau, comprenant 2 stores, 4 éclairages et 2 CVC. Il est certifié eu.bac
Découvrir nos solutionsLa commande murale Stibil WPC permet aux occupants d’un immeuble de bureaux de piloter le confort de leur zone : éclairage, montée/descente des stores, réglage de la température.
Découvrir nos solutionsLe capteur Stibil THS assure la mesure et la transmission sans fil de la température et de l’hygrométrie ambiante.
Découvrir nos solutionsLa télécommande radio Stibil HRC permet aux occupants d’un immeuble de bureaux de piloter le confort de leur zone : éclairage, montée/descente des stores, réglage de la température.
Découvrir nos solutionsLe nouveau contrôleur intelligent SE8300 permet la régulation de terminaux tels que les ventilo-convecteurs, Pacs etc.
Découvrir nos solutionsLa Lumière Lucibel crée une ambiance agréable et accueillante, elle met en valeur les espaces, permet de guider la clientèle et offre un rendu des couleurs exceptionnel.
Découvrir nos solutionsLa sonde de température et humidité avec décalage consigne LSS226172 permet de mesurer la température ambiante et l’humidité.
Découvrir nos solutionsLe contrôleur UN2 est idéal pour la gestion et l’expertise énergétique des sites via une interface Web, ainsi que pour la régulation et la gestion du confort.
Découvrir nos solutionsGrâce au contrôleur spaceLYnk, le pilotage de l'éclairage, du chauffage et de la climatisation est facile et ce depuis un smartphone, une tablette ou un pc. De plus, le suivi énergétique est possible (courbes de consommations) et la maintenance est efficace grâce aux fonctions d'alarming.
Découvrir nos solutionsNetShelter CX est la solution pour le déploiement de réseaux informatiques dans les espaces non dédiés.
Découvrir nos solutionsStruxureWare Building Operation est une suite logicielle intégrée permettant le monitoring, le contrôle et le pilotage du bâtiment, de l'énergie à l'éclairage, en passant par la sécurité incendie et l'HVAC.
Découvrir nos solutionsStruxureWare Energy Operation fait partie de la suite logicielle StruxureWare Building Operation, et fournit toutes les informations relatives aux consommations énergétiques.
Découvrir nos solutionsDes réseaux informatiques simples et rapides à déployer, des logiciels permettant de réduire les consommations énergétiques et leurs coûts, et d'optimiser le fonctionnement du bâtiment.